This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于通过 SPI 接口进行音频 MP3/AAC 编码的 IC

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5517, OMAP-L138, TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/852914/ic-for-audio-mp3-aac-encoding-with-spi-interface

主题中讨论的其他器件:TMS320C5517OMAP-L138TMS320C6748OMAPL138

嗨、大家好!

我需要制作 MP3 (或 AAC)编码器、以便通过 SPI 接口将其连接到 Raspberry Pi。 理想情况下、我还需要一个 ADC。

其理念是将音频转换为 MP3/AAC 并将其移交给 Raspberry Pi (SPI)、以便创建.mp3文件。

是否存在这样的 IC 和/或基准设计?

我需要指出的是、它必须是尽可能低的功耗解决方案。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以检查 TMS320C5517器件。

    更好的解决方案可能是 TMS320C6748和 OMAP-L138器件。

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    我不确定我是否需要所有这些电源... 我希望器件更专业、因为我正在尝试为 Raspberry Pi 添加一些非常具体的功能- ADC、MP3/AAC 编码和 SPI 输出(或 Raspberry Pi 中提供的任何其他高速总线)。

    例如、我找到 了 ADC122S051TLV320AIC3204 、但我仍在寻找最佳选项。 同时,我也不知道它应该如何共同工作。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    很抱歉、我不明白您只要求音频编解码器。
    在这种情况下、您可以检查 TI EVM 中使用的编解码器:
     OMAPL138 LCDK:TMDXLCDK138

     AM335x EVM 或 BeagleBone Black

     AM57x EVM

    等等。

    请注意、这是一个处理器论坛、不涉及 auido 编解码器。 要获得更好的答案、您可以在音频论坛中发帖:https://e2e.ti.com/support/audio/f/6

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀、抱歉。 我会问的!

    谢谢!