嗨、大家好!
我需要制作 MP3 (或 AAC)编码器、以便通过 SPI 接口将其连接到 Raspberry Pi。 理想情况下、我还需要一个 ADC。
其理念是将音频转换为 MP3/AAC 并将其移交给 Raspberry Pi (SPI)、以便创建.mp3文件。
是否存在这样的 IC 和/或基准设计?
我需要指出的是、它必须是尽可能低的功耗解决方案。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、大家好!
我需要制作 MP3 (或 AAC)编码器、以便通过 SPI 接口将其连接到 Raspberry Pi。 理想情况下、我还需要一个 ADC。
其理念是将音频转换为 MP3/AAC 并将其移交给 Raspberry Pi (SPI)、以便创建.mp3文件。
是否存在这样的 IC 和/或基准设计?
我需要指出的是、它必须是尽可能低的功耗解决方案。
谢谢你。
你好!
我不确定我是否需要所有这些电源... 我希望器件更专业、因为我正在尝试为 Raspberry Pi 添加一些非常具体的功能- ADC、MP3/AAC 编码和 SPI 输出(或 Raspberry Pi 中提供的任何其他高速总线)。
例如、我找到 了 ADC122S051 和 TLV320AIC3204 、但我仍在寻找最佳选项。 同时,我也不知道它应该如何共同工作。
此致、
Alex
尊敬的 Alex:
很抱歉、我不明白您只要求音频编解码器。
在这种情况下、您可以检查 TI EVM 中使用的编解码器:
OMAPL138 LCDK:TMDXLCDK138
AM335x EVM 或 BeagleBone Black
AM57x EVM
等等。
请注意、这是一个处理器论坛、不涉及 auido 编解码器。 要获得更好的答案、您可以在音频论坛中发帖:https://e2e.ti.com/support/audio/f/6
此致、
Yordan