您好!
我们发现 、当 AIC3204的 IN1L/IN1R (Page1、register52)从未连接到10kohm 时、会出现噼啪噪声。
此外、请参阅下面的两张图片、如果 IN1R/IN1L 前面的电容器为10uF、则杂音(峰值)大于将1uF 用作输入电容器。
这两种情况是否有任何解释?
是否有 消除 噼啪噪声的建议?
谢谢、
Angela
IN1R/IN1L=10uF

IN1R/IN1L=1uF


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们发现 、当 AIC3204的 IN1L/IN1R (Page1、register52)从未连接到10kohm 时、会出现噼啪噪声。
此外、请参阅下面的两张图片、如果 IN1R/IN1L 前面的电容器为10uF、则杂音(峰值)大于将1uF 用作输入电容器。
这两种情况是否有任何解释?
是否有 消除 噼啪噪声的建议?
谢谢、
Angela
IN1R/IN1L=10uF

IN1R/IN1L=1uF


您好!
我假设这是在 HP 输出上。
在将输入从未连接状态切换到任何 Rin 路径之前以及寄存器配置之后、应将路径静音。
电容器越大、瞬态就越高、从而对其进行充电/放电。
在本参考指南的第2.2.3节中、讨论了如何控制驱动器弹出、并提供了获得最佳弹出性能的推荐顺序。
此致。
您好!
我们在切换前将路径静音:
静音和取消静音之间的时间约为50~100 ms。 但是、瞬态 时间太长、大约为700ms。
我们将设置更改为 In1L/In1R=10Kohm、以进行静音或取消静音。
切换静音和取消静音时不会出现瞬态电压。 但是、直流电压始终小于0.005V。
对直流电压有任何担忧吗?

谢谢。
该 Rin 将与输入电容形成高通滤波器。
您可以阅读有关本参考指南第2.3.1和2.3.2节的更多信息。