This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:TAS6424-Q1:I2C 在80%的功率水平下将 SDA 线路保持在高电平还是低电平?

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/798476/tas6424-q1-tas6424-q1-i2c-is-holding-sda-line-high-or-low-when-at-80-power-levels

器件型号:TAS6424-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS6424

尊敬的 TI:

在我的设计中、我有两个运行 PBTL 的 TAS6424-Q1芯片、可为3欧姆负载提供总共4个150W 的通道。

当在音量级别设置为0xC0或更高的情况下运行时、放大器会运行、很快我会收到警告/故障和

有时会出现过热错误(使用大型散热器)。  无论如何、与该问题有关的是 I2C

保持 SDA 线、使 CC2652R1 MCU 中的驱动程序无法控制、从而导致器件发生故障

部件和整个系统都已关闭。  我可以控制运行 Vbat、PVDD 和 I CAN 的 V 稳压器

使用我的 MCU 打开/关闭它们。  当然、这会返回 I2C 总线。  但这不是我想要的解决方案

这是一种可以听到的音频扰动。

我在 I2C 总线上有6个器件、并消除了对 TAS6424-Q1芯片的锁定、其中一个不确定

如果另一个执行它、因为一旦 SDA 被保持、我就不能对其中任何一个执行该操作。

此器件上的 I2C 是否存在任何已知问题?

是否有任何已知的方法可以重置 TAS6424-Q1器件(除了我在设计中用于切断电池的方法)?

为什么 TI 没有通过"复位"引脚输入来清除挂起的器件?

该器件产生的热量比我想象的 D 类放大器更大、我有一个定制的大型散热器

但热量会积聚。  我以大约20%的占空比行驶(2秒打开、1秒关闭、2秒打开、10秒关闭)

并使用最低 PWM 设置(目前为止)。  我想它大约为400kHz、我已经尝试了2.1MHz PWM

也是如此。  在设置过程中、防止热量积聚的最佳方法是什么?

我知道很多这是负载连接和占空比的一部分。  我只需要大约30瓦

输出、即设计中每个 TAS6424-Q1的功率约为60W。  这应该很简单、是的

某个器件中有一个适度的要求、宣称能够达到150W 左右?  你说什么?

谢谢、

Marc Y.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Marc、

    首先让我快速跟进。 之后、Gregg Scott 将为您提供更详细的支持。

    (1)对于 TAS6424的 I2C 通信、以前尚未听到问题。
    (2)对于您的应用、为3 Ω 负载提供4x150W 功率、您的 PVDD 是什么? 该实验是否在 TI EVM 或您设计的电路板上运行。
    您可能需要非常好的散热器设计、或者在过热时很容易触发。 4x150W 是您的峰值功率要求吗?
    除了列出的 Fsw 下限之外,您还可以尝试一些100Hz、1k、10kHz 的突发信号来检查峰值功率能力。
    (3)您需要30W 的 PBTL 功率、因此散热应该没有问题。 您可以参考效率来根据 PVDD/负载计算功率损耗。

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢大家的回答。

    我们的设计具有两个 TAS6424-Q1器件。  对于两个分别为30W 和的通道、它在 PBTL 模式下使用一个设置

    第二个 AS6424-Q1也是 PBTL、但仅使用一个通道提供30W 功率。  PVDD 通常为13.7。  但我们

    将在10VDC 至24VDC 的范围内工作、并且已经过测试、可以正常工作。  一个器件的总计约为

    60W 至70W、第二部分为30W 至35W 峰值。  (这是700Hz 正弦波警报喇叭的固定音调。)

    PWM 设置为: 其他控制2寄存器(地址= 0x02)[默认值= 0x62]
    其中位4、5、6控制 PWM 切片操作的频率。  这可能会影响多大程度
    由于热量来自 MOSFET 驱动元件开关、因此会产生热量。

    我的大问题是 I2C 锁定。  我可能会通过 SCL 添加一个例程来"计时"、这可能会导致

    TAS6424可释放线路(我认为它保持读取操作、不知道为什么看不到

    MCU 正在发送的所有时钟在轻负载下都能正常工作、在较高的水平下会出现故障?)。

    此致、以及更多信息。 会很好的

    Marc Y.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在发生锁定时、您是否有机会捕获 I2C SDA 和 SCL 波形? 您是否还监测 I2C 的 DVDD 或 GND 信号?

    Gregg、您对此案例是否有任何建议?

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、什么是 I2C 频率以及什么是上拉电阻器/DVDD 设置? 还有多少个芯片在同一 I2C 总线上挂起? 提供更多信息、帮助我们提出建议。
    如果可能、您还可以向我们分享您的原理图。

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以尝试获取一条迹线。  它是随机发生的、因此可能需要一些时间。  我不确定是什么触发了挂起。

    DVDD 的意思是 PVDD?

    整个电路板的 GND 是内部迹线。

    我在其中一个放大器附近有2K 的上拉电阻。 芯片、距离 MCU 驱动器约4英寸。

    共有6个 I2C 器件:2安、2个模拟多路复用器、2个 EEPROM 存储器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在将 I2C 设置为100KHz、2.2K 上拉电阻器、总共6个 I2C 负载。 在您说 DVDD 时、您是指 PVDD 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、上拉电阻为3K、而不是我想的2.2K。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能否发送原理图而不是将其公开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以向我们发送电子邮件:xiaolin-qin@ti.com。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Greg Scott 发生了什么?
    他与我们保持着对话。

    我使用 I2C 寄存器和编码了一个交流阻抗测试例程
    看到我的2个 PBTL 通道在这些通道上读回0x03至0x04
    连接变压器。 我在一个通道上放置一个4欧姆扬声器、然后
    它读回0x13到0x14。 同一备用通道上的功率电阻器读取
    返回0x07、它是2.5欧姆电阻。

    数据手册实际上并未介绍这些数字代表所有这些数字的含义
    非常详细。 我正在执行"AC Load Diag (交流负载诊断)"测试、第一部分、而不是"Loopback (回送)"
    位设置测试"。

    我的变压器具有非常低的直流电阻(小于0.2欧姆)、但在这种情况下
    使用我们的负载和音调进行驱动时、交流阻抗应该相当好。

    仍然存在 I2C 问题、我们在该问题上挂起 MCU、使其线路卡住。

    此致、
    Marc Y.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marc:
    让我们将其脱机、因为我们可以更好地通过电子邮件进行工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gregg、
    我给您发送了几次电子邮件、但听不到您的消息、可能我在垃圾邮件箱中、还是刚刚在您的收件箱中丢失?
    谢谢、
    Marc Y.