主题中讨论的其他器件: TAS6424
尊敬的 TI:
在我的设计中、我有两个运行 PBTL 的 TAS6424-Q1芯片、可为3欧姆负载提供总共4个150W 的通道。
当在音量级别设置为0xC0或更高的情况下运行时、放大器会运行、很快我会收到警告/故障和
有时会出现过热错误(使用大型散热器)。 无论如何、与该问题有关的是 I2C
保持 SDA 线、使 CC2652R1 MCU 中的驱动程序无法控制、从而导致器件发生故障
部件和整个系统都已关闭。 我可以控制运行 Vbat、PVDD 和 I CAN 的 V 稳压器
使用我的 MCU 打开/关闭它们。 当然、这会返回 I2C 总线。 但这不是我想要的解决方案
这是一种可以听到的音频扰动。
我在 I2C 总线上有6个器件、并消除了对 TAS6424-Q1芯片的锁定、其中一个不确定
如果另一个执行它、因为一旦 SDA 被保持、我就不能对其中任何一个执行该操作。
此器件上的 I2C 是否存在任何已知问题?
是否有任何已知的方法可以重置 TAS6424-Q1器件(除了我在设计中用于切断电池的方法)?
为什么 TI 没有通过"复位"引脚输入来清除挂起的器件?
该器件产生的热量比我想象的 D 类放大器更大、我有一个定制的大型散热器
但热量会积聚。 我以大约20%的占空比行驶(2秒打开、1秒关闭、2秒打开、10秒关闭)
并使用最低 PWM 设置(目前为止)。 我想它大约为400kHz、我已经尝试了2.1MHz PWM
也是如此。 在设置过程中、防止热量积聚的最佳方法是什么?
我知道很多这是负载连接和占空比的一部分。 我只需要大约30瓦
输出、即设计中每个 TAS6424-Q1的功率约为60W。 这应该很简单、是的
某个器件中有一个适度的要求、宣称能够达到150W 左右? 你说什么?
谢谢、
Marc Y.