This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:TLV320AIC3268电荷泵

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3268

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/807827/tlv320aic3268-tlv320aic3268-charge-pump

器件型号:TLV320AIC3268

您好!

我们在设计中使用 TLV320AIC3268。 我们的设计非常简单。 我们尝试将其用于耳机回放、通过 I2S (ASI 1)将音频传递到 DAC、以便耳机播放。 耳机配置为以接地为中心的拓扑。 在手册的第8.3.1.2.2.2章(SLAS953A–2014年1月–2014年2月修订版)中、您描述了如何启用电荷泵、但您引用的是保留的 B0_P1_R33和 R55寄存器。 ("书籍0 /第1页/寄存器33:保留寄存器- 0x00 / 0x01 / 0x21 (B0_P1_R33)-与 R35相同"。 我们已验证我们的控制器是否使用其它 DAC 模块(NXP UDA1334A)通过 I2S 正确地通过了音频测试音频。 为了测试您的芯片、我们为其加载了由您自己开发的测试脚本1.0 slac654a。 遗憾的是、它不起作用。 我们使用 SPI 接口对 TLV 芯片进行编程、而不是 I2C、但我们可以假设这不是问题的根源、因为 TI 根据脚本在引脚 GPIO2上输出通用时钟。 请告知您如何启用耳机播放。 另一个问题涉及从寄存器中读取数据。 我们是否正确地假设要从书籍0第1页读取寄存器、我们必须首先选择书籍并选择页面(写入以选择书籍和页面寄存器)、然后才发送读取请求?

此致 Barbara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barbara:  

    很抱歉听到您有问题。  您是否正确使用了自己的 PCB?   

    我在办公室中有一个 EVM、因此我可以在上面运行脚本、看看我是否能够使它正常工作、然后我们将从那里开始。  

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您回来。 我已使用您的脚本测试 TLV320AIC3268芯片。 在我们的电路板上、我们使用 ASI1作为 DAC 的音频输入(在 I2S 模式下)和以接地为中心的耳机拓扑。 您的脚本会将器件设置为支持与 MCLK 完全相同的路由、包括时钟配置。 由于您的脚本和我们的硬件设置没有区别,我使用它来测试 TI 芯片,但是我在 HPL 和 HPR 上没有得到任何信号。 最重要的是、数据表也具有误导性。 我希望这澄清了问题。 我可以向您发送我们的 TLV320原理图。

    此致

    Barbara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Barbara、

    很抱歉耽误你的回答。  我已将我们的一位应用专家介绍到此主题。  

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barbara、

    我们对拖延解决这一问题表示歉意。

    请尝试以下脚本进行耳机播放。 经测试、该器件在44.1 kHz 频率下可在 EVM 上工作。

    与耳机和电荷泵相关的寄存器配置如下所示。

    编号         ----------------------------------------------------------- 选择第1页
    宽30 00 01

    # REG[0][1][31]= 0x80                      ;reg (0)(1)(0x1F => 31)    HP (在以地为中心的模式中);HPL 增益为0dB
    宽30 1f 80

    #         # reg[0][1][32]= 0x00                      ;reg (0)(1)(0x20 => 32)    HPR 独立增益为0dB
    宽30 20 00

    #         # REG[0][1][33]= 0x28                      ;reg (0)(1)(0x21 => 33)    电荷泵在 OSC 上运行。/4
    宽30 21 28

    #         reg[0][1][34]= 0x33;0x3E                ;reg (0)(1)(0x22 =>34)    设置 CP 模式

    宽30 22 33

    #         reg[0][1][35]= 0x10                      ;reg (0)(1)(0x23 => 35)    使用 HP 为 CP 加电
    宽30 23高

    此致。

    e2e.ti.com/.../hp_5F00_aic3268_5F00_Rate44.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diljith、您好!  

    怀疑手册的数据表不正确。 在您的脚本中、您将写入第1页的第0页寄存器33、34来设置耳机的电荷泵。 您的手册中  

    《具有105dB DAC、DirectPath 耳机的 TLV320AIC3268低功耗立体声音频编解码器》
    和 D 类扬声器放大器和集成 miniDSP - SLAS953A–2014年1月–2014年2月修订版"这些寄存器保留(见下文)。

    寄存器35设置偏移校正、而不是电荷泵。

    这只是一个简单的通过测试、我们的目的是使用这个编解码器以达到它的全部功能、但是从目前的情况来看、我不相信我们可以通过您在网站上提供的文档来实现它。  

    您能否上传正确的文档。

    此致

    Barbara Turner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barbara:

    我们正在更新数据表以解决这些差异。 我们将向您发送更新的草稿以供您反馈。

    此致。