您好!
我们在设计中使用 TLV320AIC3268。 我们的设计非常简单。 我们尝试将其用于耳机回放、通过 I2S (ASI 1)将音频传递到 DAC、以便耳机播放。 耳机配置为以接地为中心的拓扑。 在手册的第8.3.1.2.2.2章(SLAS953A–2014年1月–2014年2月修订版)中、您描述了如何启用电荷泵、但您引用的是保留的 B0_P1_R33和 R55寄存器。 ("书籍0 /第1页/寄存器33:保留寄存器- 0x00 / 0x01 / 0x21 (B0_P1_R33)-与 R35相同"。 我们已验证我们的控制器是否使用其它 DAC 模块(NXP UDA1334A)通过 I2S 正确地通过了音频测试音频。 为了测试您的芯片、我们为其加载了由您自己开发的测试脚本1.0 slac654a。 遗憾的是、它不起作用。 我们使用 SPI 接口对 TLV 芯片进行编程、而不是 I2C、但我们可以假设这不是问题的根源、因为 TI 根据脚本在引脚 GPIO2上输出通用时钟。 请告知您如何启用耳机播放。 另一个问题涉及从寄存器中读取数据。 我们是否正确地假设要从书籍0第1页读取寄存器、我们必须首先选择书籍并选择页面(写入以选择书籍和页面寄存器)、然后才发送读取请求?
此致 Barbara