This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5751M:调整参数

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5751M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/805608/tas5751m-tuning-parameter

器件型号:TAS5751M

大家好、我们的客户正在优化 TAS5751M 参数、我们现在想到了一些问题。

在数据表信号流程图中、预分频和后分频位于主音量块中。
通常、预分频用于增加余量、它应位于 EQ 处理块的前端。
TAS5751M 预分频在信号流中的实际位置在哪里?

2.您是否有“如何优化软化参数”的文档?
此参数与攻击时间参数有何区别?

此致、
Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    预分频和后分频都位于主音量块中、如流程所示。 它们可以一起使用、以数字方式实现指定的 THD 电平、而不会出现电压削波。 这使用户能够针对具有相同 PVCC 电平的不同功率级别(15 W/10 W/5W)实现相同的 THD (例如10% THD)。

    此外、请查看以下文档。

    www.ti.com/.../slou440.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy San、

    感谢您的快速回复。

     

    是的、我们可以使用预/后调节在 H 桥电压削波之前创建削波点。

    我们希望在数据表或 EVM 用户指南中找到描述此用途的文档。

     

    此致、

    Mochizuki