This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 扬声器放大器选择

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2770, TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/804541/speaker-amplifier-selection

主题中讨论的其他器件:TAS2770TAS2557

你(们)好

您能否建议扬声器放大器满足以下要求

最小5W 的放大器

D 类放大器

3.单通道(单声道)

4.使用 I/V 扬声器感应的实时诊断

5.数字输入-I2S 接口和 I2C

6.保护-过流、短路(电源短路、接地短路和端子到端子短路)、过热

应检测开路和短路情况

8.电源最大 PVDD - 23V

9. IOVdd - 3.3V



谢谢、此致、

R.Sivasuryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Sivasuryan、

    我们没有支持您提到的所有要求的器件。

    但是、如果您可以将 PVDD 电压从23V 降低到16V、则可以考虑使用 TAS2770。 这是一款具有扬声器 IV 感应功能的数字输入单声道 D 类音频放大器。 此器件支持您所需的大部分特性。 第7点("应检测开路和短路情况")可通过以下文档中提到的外部比较器实现:

    www.ti.com/.../tidudn3.pdf
    www.ti.com/.../tidudn3.pdf
    www.ti.com/.../sloa250a.pdf

    否则、我建议查看此筛选产品系列。 我应用了您提到的大多数特征来过滤结果。

    www.ti.com/.../products.html

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Luis、
    TAS2557器件能否满足除 PVDD 电压之外的所有要求? 由于 PVDD、我们可以提供系统中可用的5V 或19V 电压。 如果您有其他选择、请告诉我。


    谢谢
    R.Sivasuryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Sivasuryan、

    遗憾的是、这些器件都可以满足您的要求。

    www.ti.com/.../products.html

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.