请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/804541/speaker-amplifier-selection
主题中讨论的其他器件:TAS2770、 TAS2557你(们)好
您能否建议扬声器放大器满足以下要求
最小5W 的放大器
D 类放大器
3.单通道(单声道)
4.使用 I/V 扬声器感应的实时诊断
5.数字输入-I2S 接口和 I2C
6.保护-过流、短路(电源短路、接地短路和端子到端子短路)、过热
应检测开路和短路情况
8.电源最大 PVDD - 23V
9. IOVdd - 3.3V
谢谢、此致、
R.Sivasuryan