This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:"AS2557 calibration temperature failed"页面

Guru**** 2393635 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563, PP-SALB2-EVM, TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/807685/tas2563-asking-for-tas2557-calibration-temperature-failed-page

器件型号:TAS2563
主题中讨论的其他器件: PP-SALB2-EVMTAS2557

大家好、
客户机使用 PPC3 GUI 来进行扬声器校准。 它在温度页上失败、如下所示。
请就此提供您的意见吗?

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Scott、

    您对 PPC3的温度图有什么了解吗? 我们想验证 PPC3是如何完成热测量的。 在某些情况下、器件无法达到预期温度、测试失败。 是否可以拍摄热测量步骤的捕捉或视频?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好的团队:
    首先、非常感谢您的帮助。
    附件是我们的热性能测量操作的步骤。
    如果有任何问题、请随时告诉我。 谢谢。
    BR、
    Odyssey_Lin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Odyssey_Lin、

    感谢您提供上述视频。

    您是否使用过同一制造商的不同扬声器? 此外、您是否尝试过不同的热参数(温度系数、增加热限制和激励频率)?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好的团队:
    我已更换另一个 SPK。 对于原始 SPK、这个新 SPK 具有不同的温度系数、但仍然遇到温度 FIT 故障问题。
    然后我更改热限值或激励频率(一次更改其中一个)、但仍然遇到温度 FIT 故障问题。

    谢谢。
    BR、
    Odyssey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Odyssey、

    感谢您的测试。

    您是否还可以提供您正在使用的跳线设置? 两个电路板都采用默认配置吗? 您是否为电路板提供了外部电压?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队:

    请您回复。

    下面是跳线设置、我们未向电路板提供外部电压。

    谢谢。
    BR、
    Odyssey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Odyssey、

    感谢您提供上述详细信息。 我在寄存器设置或您使用的任何其他配置上没有发现任何问题? 是否可以尝试卸载 PPC3 (包括其所有文件夹)并重新安装它?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis:

    感谢您的建议。

    我重新安装了 PPC3,甚至在其他计算机上重新安装了 PPC3,但仍然遇到同样的情况。

    谢谢。

    BR、

    Odyssey。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Odyssey、

    很抱歉我迟到了。

    我对这个问题有更多的问题。

    您能否尝试使用 TAS2563 EVM 的输出 OUT2 (LS2)来代替您正在使用的输出? 您是否有不同的结果?

    在标记温度测试失败的页面(您在第一个帖子中附加的测试失败)中、您是否尝试修改热拟合偏移? 此外、您的扬声器是否在测试前加热过? 您有其数据表吗?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Odyssey、

    此外、您能否尝试使用 PP-SALB2-EVM 的 J15 AMP_OUT 上的其他导线? 它们看起来太薄了。 您甚至可以将其连接到 J15引脚以确保连接。

    您是否使用最新版本的 PPC3?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Odyssey、

    我现在将关闭此 E2E 主题。 但是、请随时提供您在同一主题中获得的反馈和详细信息。 我们很乐意为您提供帮助。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉我迟到的回复!
    我想尝试使用 TAS2563 EVM 中的 OUT2、但如何将校准输出设置为 OUT2?
    有关 PPC3的信息:
    我已修改热拟合偏移、但未使用、并且 SPK 始终在校准前冷却。
    感谢您的帮助和耐心!
    BR、
    Odyssey。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Luis:
    我像下图一样更改了 PP-SALB2-EVM 的 J15 AMP_OUT 上的导线、但仍然存在相同的问题。
    我的 PPC3版本:
    谢谢!
    BR、
    Odyssey。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Odyssey、

    将扬声器导线连接到白色连接器(J15)时、您是否具有相同的结果? 蓝色连接器(J14)似乎未正确焊接在您的电路板上。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Luis:
    是的、我有相同的结果。
    当我执行"IV 测量"(下图中的红色圆圈)时、我可以听到声音(扫描频率)、因此 J14应该正确焊接?
    谢谢。
    BR、
    Odyssey。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Luis:
    我将 TAS2563 EVM 更改为 TAS2557 EVM 以校准同一个扬声器、这是成功的。
    硬件设置和结果如下图所示:
     

    谢谢你。
    BR、
    Odyssey。