This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766M:TAS5766硬件增益和 SOA 配置问题

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/803920/tas5766m-question-of-tas5766-hardware-gain-and-soa-configurations

器件型号:TAS5766M

您好、Sirs、

如果客户将 TAS5766的硬件增益从20dB 降至14dB (0.5X),我们是否可以在 PPC3的 SOA 中增加4X 功率(例如0.632W 至2.53W Cont)的热限值,以实现相同的输出电平而不损坏扬声器?





谢谢、此致、

陈耀恩
2019年5月22日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    在我的假设中、输出 RMS 和 Speak Coil 的温度不是线性重新布局。 它可能需要设置台并进行检查。 Matthew 可以开展更多研究并跟进您的情况。

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    首先、正确的配置是通过系统校准窗口按如下方式重新校准系统增益。 然后将所需的输出功率保持在 SOA 设置。

    其次、系统增益不仅会影响热保护、还会影响偏移保护。 因此、您不仅可以更改热 SOA 以适应模拟增益的变化。  

    RDGS、

    Matthew