请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5766M 您好、Sirs、
如果客户将 TAS5766的硬件增益从20dB 降至14dB (0.5X),我们是否可以在 PPC3的 SOA 中增加4X 功率(例如0.632W 至2.53W Cont)的热限值,以实现相同的输出电平而不损坏扬声器?
谢谢、此致、
陈耀恩
2019年5月22日
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Sirs、
如果客户将 TAS5766的硬件增益从20dB 降至14dB (0.5X),我们是否可以在 PPC3的 SOA 中增加4X 功率(例如0.632W 至2.53W Cont)的热限值,以实现相同的输出电平而不损坏扬声器?
谢谢、此致、
陈耀恩
2019年5月22日