This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:TAS5756启动时间问题

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/803533/tas5756m-question-of-tas5756-startup-time

器件型号:TAS5756M

您好、Sirs、

您是否会建议从 BCLK 启动到 TAS5756的启动时间(最小值、典型值、最大值)、以获得稳定的 D 类放大器输出? 通过正弦波文件回放、我们发现 TAS5756可以开始在不同阶段发送输出、如下面的示例图片所示。  





谢谢、此致、

陈耀恩
2019年5月21日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    您如何执行此相位延迟检查? 您是否启用或旁路了 TAS5756 DSP 处理?

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    客户播放了正弦波模式、并检查了 TAS5756系统板上的 LC 输出。 客户在音乐流启动时观察到正弦波从随机点开始,因此我们想知道 TAS's 的启动时间规格。

    我们正在询问流程、并尽快让您返回。

    谢谢、此致、

    陈耀恩

    2019年5月21日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    您可以通过电子邮件向 Matthew 发送详细设置、他可以帮助您确认。

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    SDIN 和后 LC 滤波器信号之间存在延迟、这意味着延时时间。 但是、我认为 TAS5756输出信号应与输入的波形相同。

    关于测试结果、客户能否确定 SDIN 波形始终从正弦波的0C 开始?

    RDGS、
    Matthew