This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在两个 I2S 源混合信号上同步时钟

Guru**** 2477825 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/808069/synchronize-clocks-on-two-i2s-source-mixes

器件型号:TLV320AIC3268

你好!

我的客户希望混合两个 I2S 源以获得一个数字输出。

两个 I2S 源的 Clcok 是否彼此同步?

如果两个 I2S 源不同步、是否可以在混合信号中产生位噪声?

当然、我们两个 I2S 源具有相同的采样频率(44.1kHz)

当我们混合来自两个不同 IC 的 I2S 源并将数字输出重新生成为放大器时、会出现噪声。

或者、是否可以通过将两个 I2S 源 IC 的 MCLK 与3268编解码器的 MCLK 同步来改进这一点?

请检查一下。

谢谢你

此致

Anthony 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、  

    AIC3268的 MCLK 应始终与 I2S 源同步。  

    您能否与我分享您的流程?

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve

    我的数字混合流程如下所示、然后从 ASI3输出位时钟和字时钟并将其连接到放大器。

    我们的 PurePath 流程图和方框配置如下所示。

    我运行了代码 GEN。 从 PurePath GDE 的以下流程图中、然后我已经对其进行了测试、通过使用 PurePath 控制台2执行以下附加设置来获得所需的数字混合输出。
    ASI3时钟输出执行以下寄存器设置。

    宽30 00 04
    宽30 2b 04
    宽30 2c 81
    宽30个2个 e 43个
    宽30 56
    宽30 57 52


    请提供有关降低 混合数据时钟噪声的提示。

    谢谢你。

    此致。

    Anthony 先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、  

    让我们尝试一些操作、  

    首先、 将 I2S 输出从 ASI2更改为 ASI3。  您需要配置 GPIO4  

    第4页

    宽30 59 74

    如果这不能解决问题、 则进入处理流程、在 I2S 输入上添加一些开关。  倾听每个人的意见、倾听他们的意见。  

    其中一个是否总是有噪声?  还是在混合后才有噪声?

    此致、  

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、  

    我没有听到您的反馈。  这是否解决了您的问题?  如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steave:

    非常感谢您的帮助。

    我正在与客户一起测试以获得您的建议、现在我的客户正在构建新的电路板、我们将进行测试。

    如果我需要您的帮助、我将再次与您联系。

    再次感谢您的帮助。

    此致。

    Anthony 先生