请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/803884/lm49450-lm49450-power-sequence
器件型号:LM49450你(们)好
TI LM45450是否有任何电源序列 要求?
系统为 LM49450提供5V 电压,5V 电压将下降至2.5V,大约为40ms。
系统同时为 LM49450提供3.3V/5V/2.5V 电源。
如果我移除 LM49450,系统电源将保持5V。
PS:我没有使用 LM49450 LSS/LSS*/RLS/RLS 引脚。 我只使用 HP 功能。