This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM49450:LM49450电源序列

Guru**** 2525780 points
Other Parts Discussed in Thread: LM49450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/803884/lm49450-lm49450-power-sequence

器件型号:LM49450

你(们)好

      TI LM45450是否有任何电源序列 要求?

系统为 LM49450提供5V 电压,5V 电压将下降至2.5V,大约为40ms。

系统同时为 LM49450提供3.3V/5V/2.5V 电源。

如果我移除 LM49450,系统电源将保持5V。

PS:我没有使用 LM49450 LSS/LSS*/RLS/RLS 引脚。 我只使用 HP 功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kerr、

    您能否提供原理图、以便我们能够清楚地了解系统电源?
    如果 VDD/LSVDD 上的功率损耗、则器件可能在电压低于2.7V 时无法正常工作

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan

          供参考,请再次帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kerr、

    如果三条不同的电源线同时通电、则不会出现问题。
    我不完全理解以下内容:"如果我移除 LM49450、系统电源将保持5V。"
    关于5V 压降、我在上一篇文章中对此进行了评论。
    有关电源的更多信息、请参阅数据表的"电源"部分: www.ti.com/.../lm49450.pdf

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器