This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLV320AIC3254:Linux/TLV320AIC3254

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/800316/linux-tlv320aic3254-linux-tlv320aic3254

器件型号:TLV320AIC3254
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3104

工具/软件:Linux

尊敬的支持者:

我在耳机 驱动器启动控制寄存器的文档中看到、时间常数假设去耦电容为47uF。

但在我这边、我们使用100uF 作为吹扫图:

我将该寄存器设置为示例设置会话(w 0x30 0x14 0x25)、但 POP 信号在这里发出。

我认为 时间常数的稳定是错误的。 在这种情况下,您有什么建议吗?

哪一项是我的设计的最佳配置?

谢谢、此致、

Thuan Dinh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thuan、

    我建议使用更大的 N 值、并启用软步进。

    我会尝试将0x14设置为0x99。

    这将启用步长为100ms 的软步进、将值设置为2、并将 R POP 保持为6k。

    请给我一个机会、告诉我它是否更好。

    DAC 是在启用输出时静音还是已通电?

    此致、
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我尝试使用您的命令进行设置、但仍然存在 POP 噪声。
    在我为 HPL/HPR 加电之前、DAC 已静音并断电。
    32Ω 更改文档中的默认电容器和电阻器(47uF/μ F)吗?

    此致、
    Thuan Dinh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thuan、

    您能否捕获示波器屏幕截图上的弹出内容?

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    很抱歉、您回复邮件的速度很慢。
    此器件能否满足您的要求?

    我更改了"耳机驱动程序启动控制寄存器- 0x01 / 0x14"中的所有值、但 POP 仍然存在。
    您能给我更多关于此问题的建议吗?

    感谢你。

    此致、

    Thuan Dinh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thuan、

    我所需要的就是让您在 Tektronix 示波器上捕获弹出窗口、并在此处上传屏幕截图。  我只想看看它是什么样的。

    例如、 有一天我捕获了 TLV320AIC3104耳机输出、同时  启用了杂音抑制 功能、我看到了以下情况:


    这与您应该看到的内容非常相似、假设您的杂音抑制功能正常。  

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    请参阅下图:

     当我使用您推荐的配置(w 0x30 0x14 0x99 )时会发生这种情况。 我想我们需要更多的耳机开机延时时间,对吧?

    此致、

    Thuan Dinh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thuan、

    看上去一切正常。 当我这么做时、我不会收到一个弹出消息。 这是您的体验吗?

    如果您愿意、可以随意更改延迟系数。

    此致、
    -Steve Wilson