This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:I2S 主模式下的噪声输出不良

Guru**** 2477825 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/815115/tas5756m-bad-noise-output-in-i2s-master-mode

器件型号:TAS5756M

您好!

我尝试使用 TAS5756m 作为主模式 I2S、但当我生成音乐时、扬声器上会听到一些噪音。 在标准 I2S 数据格式中、这种格式非常糟糕、但如果我切换到 LJ、RJ 或 MSB、情况会更好、但仍然可以。

数据表的第43页还描述了 SCKL、LRCK/FS 和系统时钟应同步、否则 模拟输出强制为双极零电平。 这也是我的意外。

我如何解决这个问题?

我使用12.288MHz 作为 MCLK 引脚上的主时钟。 生成的 SCLK 和 LRCK/FS 为1.5MHz 和48kHz。

任何建议都可能有用。

此致、

Petar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Petar:

    我通常建议我的客户在从模式下使用 TAS5756M、因为它最容易使 TAS5756M 工作。 此外、我们的大多数客户也选择从模式。  

    我还建议您首先尝试从模式、以确保您没有硬件问题。   

    您能告诉我如何配置 TAS5756M 使其在主模式下工作?  

    Andy