请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5756M 您好!
我尝试使用 TAS5756m 作为主模式 I2S、但当我生成音乐时、扬声器上会听到一些噪音。 在标准 I2S 数据格式中、这种格式非常糟糕、但如果我切换到 LJ、RJ 或 MSB、情况会更好、但仍然可以。
数据表的第43页还描述了 SCKL、LRCK/FS 和系统时钟应同步、否则 模拟输出强制为双极零电平。 这也是我的意外。
我如何解决这个问题?
我使用12.288MHz 作为 MCLK 引脚上的主时钟。 生成的 SCLK 和 LRCK/FS 为1.5MHz 和48kHz。
任何建议都可能有用。
此致、
Petar