This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2311:单电源功能

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/815088/pga2311-single-supply-capability

器件型号:PGA2311

大家好、团队、

系统需要+5V 单电源。

您认为我们可以使用具有以下配置的 IC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kohsuke、

    遗憾的是、该器件需要双极+/-VA 电源、其中最低工作电压要求为+/-4.75V;因此、该器件不能与单个+5V 电源配合使用。

    此致、

    Luis