This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5142:指令内存问题

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5142
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/801701/pcm5142-instruction-memory-issue

器件型号:PCM5142

你(们)好  

我正在使用 Pure Path Studio 开发 PCM5142。

在 pcm5142数据表21P 中、显示"miniDSP 可以在48kHz 采样率下对每个音频采样运行多达1024条指令"

实际上、我将使用44.1kHz 采样率。 在 PPS 中、如果我使用组件、EQ 和卡嗒声消除器、则超出资源范围。 其值为603 (117.77%)

为什么在不超过1024时出现错误?  

以及如何增加资源?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minkyo、

    如果您选择属性选项卡(并且未选择任何块)、采样率是否设置正确?

    此外、如果您选择 PCM5142App_1框架并查看属性菜单、您是否具有正确数量的指令(0x200)?

    请检查这两件事、

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul。

    我检查过它、它是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Minkyo、

    您可以与我共享文件吗? 这是一个奇怪的问题。 此外、例如、如果您使用具有简单处理流程的 PCM5142框架创建一个新文件、是否仍然存在错误?

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、双人。

    当我尝试仅使用 I2S_IN - EQ - Int8xOutROM 进行处理时 、情况良好。

    当我尝试仅使用 I2S_IN 进行处理时-单击"remove"- Int8xOutRom、就可以了

    但我一起尝试了这两种方法、结果有错误。

    这是正常的吗?

    我附加了 PPS 项目文件。 请检查。

    文件: e2e.ti.com/.../EQ-_2B00_-Click-Remover.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    可以给我一些意见吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minkyo、

    很抱歉耽误你的时间,我得读一些读数才能明白:)

    该器件能够以44.1kHz 的频率完成1024条指令、但只有512条指令可供用户使用。  请参阅寄存器映射:

    这些保留的指令是一些定制函数的存储位置、例如内插器和 ROM 函数。  不过、用户可以使用这些函数。  请参见下面的。  我创建了三个流、第一个流省略了5频带 EQ、它使用234条指令。  第二个实现 EQ、并使用581条指令、这比可用指令多。  最后一个版本、我使用5频带 ROM EQ 组件、它利用了保留指令部分中的 EQ。 该版本使用261条指令。

    尝试使用 ROM 版本切换5频带 EQ、看看您是否可以获得所需的功能。   

    谢谢、

    Paul