This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102EVM-U:不带 Windows 的配置

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/804018/pcm5102evm-u-configuration-without-windows

器件型号:PCM5102EVM-U
主题中讨论的其他器件:PCM5102

我正在尝试配置 PCM5102EVM、以便在使用其光学或同轴 SPDIF 输入时进行评估、但我没有 Windows 计算机。  EVM 的手册非常模糊、因此我希望获得指导、以手动配置 EVM 而不将其连接到计算机、或者在我的非 Windows 计算机上通过其他方式配置 EVM 而不运行 CodecControl 软件。  我需要进行的配置更改是最基本的、只是切换数字音频输入源、因此我对为什么我需要使用仅在一个过时的操作系统上运行的软件感到困惑。  我是电路设计人员、不是编程人员、但我知道必须有一种方法从我的现代计算机向这个东西发送命令。  此外、EVM 是否会将这些配置更改存储在非易失性存储器中?

我事先感谢你们中的任何一位能够提供的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    PCM5102EVM 需要软件来配置电路板上的 SRC 器件、该器件可用作控制各种输入的数字多路复用器。  有一个适用于 Mac 的 PurePath Console 3版本、该版本具有可用于配置 PCM5102EVM 的通用 I2C 主页。  您还可以考虑使用其他类型的 I2C 主设备来配置 SRC 或绕过 SRC 并将 I2S 源直接引入 PCM5102。  您可以使用附加的文件作为对 SRC 进行编程的参考。

    PurePath 控制台的另一个版本(1.16)也允许您配置 EVM、该版本可以在包括 Windows 10在内的所有 Windows 平台上运行。

    e2e.ti.com/.../SPDIF_5F00_COAX_5F00_48.cfge2e.ti.com/.../SPDIF_5F00_OPTICAL_5F00_48.cfge2e.ti.com/.../USB_5F00_48.cfg

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还授权您访问 PPC。