主题中讨论的其他器件:PCM5102
我正在尝试配置 PCM5102EVM、以便在使用其光学或同轴 SPDIF 输入时进行评估、但我没有 Windows 计算机。 EVM 的手册非常模糊、因此我希望获得指导、以手动配置 EVM 而不将其连接到计算机、或者在我的非 Windows 计算机上通过其他方式配置 EVM 而不运行 CodecControl 软件。 我需要进行的配置更改是最基本的、只是切换数字音频输入源、因此我对为什么我需要使用仅在一个过时的操作系统上运行的软件感到困惑。 我是电路设计人员、不是编程人员、但我知道必须有一种方法从我的现代计算机向这个东西发送命令。 此外、EVM 是否会将这些配置更改存储在非易失性存储器中?
我事先感谢你们中的任何一位能够提供的帮助。