Other Parts Discussed in Thread: LME49724
我们使用 LME49724实现平衡音频线路输出、将其作为单端输入转差分输出。 最近、我们看到一些器件超出规格、无法通过测试。 在正常工作条件下、它们会使信号不符合通常具有极高接受阈值的噪声限制。 发生故障的器件的本底噪声明显更高。 更换 LME49724后、测试正常。 电路中是否有任何可能导致这种情况的因素?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Luis、
我删除了铁氧体磁珠和 TVS 元件、但效果很小、因为它们仍然超出 SNR 规范。 每次我们使用我们的制造 SNR 测试通过的新器件替换故障器件时。
故障数量百分比。 我很难给出一个确切的数字、因为这是一个持续多年的问题、而且他们会更换芯片、因为芯片数量太少了。 虽然自去年11月以来已经超过5%、但可能还不到1%。 大多数单元正在通过、有许多单元具有 82D5和89J2批次代码。