This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LME49724:器件测试超出规格

Guru**** 2826775 points

Other Parts Discussed in Thread: LME49724

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/801989/lme49724-parts-testing-out-of-specification

器件型号:LME49724

我们使用 LME49724实现平衡音频线路输出、将其作为单端输入转差分输出。 最近、我们看到一些器件超出规格、无法通过测试。 在正常工作条件下、它们会使信号不符合通常具有极高接受阈值的噪声限制。 发生故障的器件的本底噪声明显更高。  更换 LME49724后、测试正常。  电路中是否有任何可能导致这种情况的因素?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alan、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    您能否验证故障单元中的电源是否也具有更高的噪声或纹波电平?
    在故障器件中、未连接负载时噪声水平是否仍然很高?
    故障装置是否属于特定批次?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    电源看起来很干净。 与通过单元相比、我看不到故障单元电源上的噪声和纹波有何差异。 我必须检查故障器件是否来自特定批次。 我们的测试使用的方法是将输出音频输入、然后使用音频精度分析音频数据。 负载是检查信噪比所必需的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、Alan、

    请告知我们器件是否来自同一批次。

    此外、您是否检查了故障器件中的模拟输入是否具有更高的噪声级别? 或任何其他引脚上的电容?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是"N"符号旁边的一系列字符的批次代码。   我看到的故障器件标有82D5和89J2。  

    如何准确地检查模拟输入噪声级别?  我确实通过该部件运行了1kHz 正弦波、输出噪声略高。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alan、

    这些图足以检查噪声问题。

    您能否尝试卸下 FB14、FB15和 TVS1组件来验证它们是否与此问题相关? 过去、我们在高噪声水平中遇到了铁氧体磁珠问题。

    此外、您是否有故障器件的百分比? 与通过单元相比、有多少个单元发生故障? 其中有多少来自批次82D5和89J2? 您是否还看到使用这些数字传递单元?

    谢谢你。 对于所有这些问题、我深表歉意、这只是为了确保这是否应该与质量团队相关联。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我删除了铁氧体磁珠和 TVS 元件、但效果很小、因为它们仍然超出 SNR 规范。  每次我们使用我们的制造 SNR 测试通过的新器件替换故障器件时。

     

    故障数量百分比。  我很难给出一个确切的数字、因为这是一个持续多年的问题、而且他们会更换芯片、因为芯片数量太少了。  虽然自去年11月以来已经超过5%、但可能还不到1%。  大多数单元正在通过、有许多单元具有 82D5和89J2批次代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alan、

    感谢您的详细信息、很抱歉我迟到了。

    我团队的另一个问题是、您是否使用通过噪声测试的电路板或产品测试了不良器件? 这是为了确保噪声与电路板或 LM49724相关。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我开始注意到故障装置的趋势。  我在 LME49724的引脚8的示波器捕获前后附上了一张。  第一张图片是电路、第二张图片是所有内容都相同的、除了 LME49724已更换、现在还不错、希望通过我们的测试。  

    制造过程中是否存在导致某些器件发生变化的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alan、

    我们与现场工程师保持联系、他们也支持此问题。

    我将关闭此主题、因为我们将从外部处理此案例。 但是、一旦检测到根本原因并加以纠正、请随时将您的观察结果纳入此 E2E 主题。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.