https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/811269/tlv320dac3120-noisy-output
器件型号:TLV320DAC3120你(们)好
我目前正在使用 TLV320DAC3120从 ESP-WROVER-B 获取声音、并将其连接到0.7W 扬声器。 我尝试使用 I2S 协议向扬声器发送1kHz 音调(采样率:36kHz、位/采样32)。 结果是发出非常大的蜂鸣声(请参阅图片)。 我检查了所有可能的东西,但找不到问题的来源。
以下是编解码器的初始化代码:
页、寄存器、值
{0x00、0x01、0x01}、 //复位 {0x00、0x04、0x07}、 {0x00、0x05、 0x91}、 {0x00、0x06、0x08}、 {0x00、 0x07、0x00}、 {0x00、0x08、0x00}、 {0x00、0x1B、0x00}、 //NB 位/字30:32位/ 00:16位 {0x00、0x1C、0x02}、 {0x00、0x0B、 0x82}、 {0x00、0x0C、0x88}、 {0x00、 0x0D、0x00}、 {0x00、0x0E、0x80}、 {0x00、0x3C、0x19}、 //处理块 {0x00、0x3D、0x05}、 {0x00、0x25、 0x90}、 {0x08、0x01、0x04}、 {0x01、 0x1f、0x1C}、 {0x01、0x2A、0x04}、 {0x01、0x20、0x86}、 {0x01、0x21、 0x4E}、 {0x01、0x23、0x40}、 {0x01、 0x24、0x80}、 {0x01、0x1f、0x84}、 {0x01、 0x28、0x06}、 {0x01、0x26、0x00}、 // 0:未路由模拟输出电压80:路由到输出 D 类驱动 器的模拟输出电压{0x01、0x2E、0x0B}、 {0x00、0x3F、 0x96}、 {0x00、0x40、0x04}、 //撤消 DAC {0x00、0x41、0x00}的静音、 //DAC 音量
I2S 的最新消息: