This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5142:关于 GDE 中的音量

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/801820/pcm5142-about-the-loudness-in-the-gde

器件型号:PCM5142

你(们)好  

  这是否与下面的流动路径有关?  

  是否有任何方法可以通过或 绕过 最终客户选择的响度补偿?  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agril、

    如果客户不希望使用该功能、则可以移除响度块。  尽管请注意、音量块应放在音量块之前、而不是放在音量块之后。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul

     我们是否可以使用以下方法之一来满足我们的要求?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Agril、

    我相信这些函数中的任何一个都可以工作、但我建议您测试要使用的函数、以确保输出符合需要。

    谢谢、
    Paul