This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:旁路模式

Guru**** 2476995 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/813387/tas5825m-bypass-mode

器件型号:TAS5825M

大家好、

如何将 TAS5825M 设置为旁路模式?

我们使用1V AP 输入、但获得15V 输出。 我们希望看到1:1值。

我们遵循以下 E2E 建议的 I2C 指令、但仍获得15倍的输出。

https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/690951?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tas5825m%20bypass

请提供帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

     您的 I2C 地址配置是什么? 您使用的是 TAS5825 EVM 还是用户自己的电路板? E2E 链接正在写入两个 EVM 2不同的 TAS5825。

     顺便说一下、您知道 您的模拟增益设置吗?

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    如果您只想进行测试、则最简单的方法是在 DSP 卷中添加-23.5dB 增益。

    RDGS、
    Matthew