https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/812037/opa4134-dc-offset-spec-issue
器件型号:OPA4134您好!
请帮助我们购买了 OPA4134器件、并且根据数据表 R1 (10)和 R2 (1K)信号增益将为101单独测量组件。
然后测量结果381mV 是否正确。 在25dgrep 上、测试条件为+15V 和-15V。
和双重检查帮助第20页的数据表"失调电压生产分布"中的含义是什么?
谢谢、BR