This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4134:直流偏移规格问题

Guru**** 2475895 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/812037/opa4134-dc-offset-spec-issue

器件型号:OPA4134

您好!

请帮助我们购买了 OPA4134器件、并且根据数据表 R1 (10)和 R2 (1K)信号增益将为101单独测量组件。

然后测量结果381mV 是否正确。 在25dgrep 上、测试条件为+15V 和-15V。

和双重检查帮助第20页的数据表"失调电压生产分布"中的含义是什么?

谢谢、BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BR、

     在 TA = 25C 时,OPA4134的最大额定电压偏移为+/-2mV。 在噪声增益设置为+101V/V 的情况 下、最大输入失调电压产生的输出参考电压失调电压为101 (+/-2mV)或+/-202mV。 输入偏置电流与 CMRR、PSRR 等一样会对输出参考电压偏移产生影响、但与输入电压偏移相比、它们的贡献非常小。 因此、与最大+/-202mV 相比、您测得的381mV 为高电平。 TI 本来会在探头和最终测试中测试 OPA4134器件、以确保其满足指定的最大输入偏移。 验证您已从 TI 直接或 TI 的授权经销商之一获得的 OPA4134器件。 如果在其他地方获得、则可能不是实际的 OPA4134产品。

    我在第20页没有找到您参考的失调电压产生分布、但 我在数据表中找到了图21、失调电压产生分布。 该图提供了有关通过测试许多 OPAx134器件获得的输入电压偏移分布的信息。 所示的分布是正态分布或高斯分布的分布。 由此可以看出、OPAx134输入电压偏移集中在0uV、大多数器件的偏移接近0uV。 然后、当偏移从0uV 向任一方向移开时、越来越少的器件具有更高的偏移幅度。 极少的器件的失调 电压最高可达+/-2mV。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    我理解了您的评论、我如何从 TI 申请虚假或非此器件的分析? TI 能否分析成本和报告时间?

    如果分析结果为假、那么市场上有多少器件是假的?

    请提供建议。

    Rigards、Richard。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    您从何处获取这些 OPA4134器件? 您是否直接从 TI.com 订购过它们? 您可以从我们的在线商店订购此器件的样片并进行测试:

    http://www.ti.com/product/OPA4134/samplebuy

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    遗憾  的是、TI 无法披露产品标记信息的详细信息、因为产品仿冒者可以使用此类信息来标记其假冒产品。 标记有特定型号  的假冒运算放大器通常用作运算放大器、但不能达到原产品的电气规格。 如果您的 OPA4134产品是直接从 TI 或 TI 的授权经销商之一处购买  的、那么它应该符合运算放大器数据表电气特性表中列出的电气性能。

    我会 听从 Tamara 的建议、 从  TI 的在线商店订购一些 OPA4134样片并进行测试。 测试时、它们应提供符合数据表规格的失调电压性能。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas、

    我们从 OPAMP (93FK5XK)上标记的第三方供应商处购买了 FRAON。 生产日期+19年、我申请了另一个+ 19年的产品日期样片、这些样片也都混合了不良器件。

     仅 OPA4134上标有93FK5XK 的样片在25 dgre 直流偏移测试 下的结果如下。

    1.24mV

    2.293mV

    3.111mV

    4.281mV

    5.52mV

    6.314mV

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gile、

    很遗憾听到您在高偏移方面遇到了太多问题。

    OPA4134器件即使是在1993年制造的、也会经过精确的激光修整、以最大限度地降低制造时的失调电压。 电阻器是薄膜金属电阻器、非常稳定;然而 、由于正常老化、电阻值会随着时间的推移而发生一些变化。

    如果列出的测量偏移值是根据  +101 V/V 电路的噪声增益测量的输出参考偏移、则器件2、4和6将超过适用于 新构建和保修 产品的+/-202 mV 数据表限制。 281至314 mV 的输出偏移将与2.78至3.1 mV 的输入参考偏移相关联。 对于26年的产品来说、这并不是太令人难以置信、因为这些产品具有未知的存储/处理历史。

    如果您使用的是采用14引脚 SOIC 封装的 OPA4134、则可以使用具有较低失调电压的现代 TI 音频运算放大器。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程