This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:输出模拟信号将自动降低

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/798884/tlv320aic3104-q1-output-analog-signal-will-automatically-decrease

器件型号:TLV320AIC3104-Q1

大家好、

对于 tlv320aic3104-Q1芯片、我以相同的频率(1~5kHz)输入1.2Vpp 的模拟信号三秒钟、输出模拟信号的振幅将自动降低(有点像降噪)、我没有打开降噪功能。 您能解释一下这种现象。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    您能否提供更多详细信息?

    您使用的是哪个输出?
    2.信号是来自 DAC 还是 PGA?
    负载是什么?
    4.您看到的衰减量是多少?
    5.缩短所需的时间是多久?

    这不是正常行为、因此最好更好地了解您的测试设置。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的回复。

     2. PGA 增益0dB,禁用 AGC

    3.使用 PA 测试仪进行负载测试

    输入650Vrms、前两秒的输出为750~800Vrms、输出瞬间衰减至大约200Vrms 后两秒(在175~260之间变化)。 输入是1KHz 的正弦波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、

    1.您是否将编解码器作为 I2S 主器件运行?
    2.您不应使用微偏置电容器。 如果您不使用它、请将其保持悬空。

    3.请提供您的编解码器配置

    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、

    我没有听到您的反馈。

    您能否提供配置? 您是否将编解码器作为 I2S 主器件运行?

    此致、
    -Steve Wilson