Other Parts Discussed in Thread: PCM5122
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM2707C 主题中讨论的其他器件:PCM5122
您好!
我制作了一个基于 PCM2707的 I2S 转换器、之后是 PCM5122 DAC、并面临不规则回放。
我的操作系统是 Windows 8。
该器件被列为 USB 音频 DAC、但以相同的方式/停止并恢复播放1-2秒
原因可能是什么?
谢谢、此致、
Sumesh