This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2707C:USB DAC 的间歇性操作

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/812954/pcm2707c-intermittent-operation-of-usb-dac

器件型号:PCM2707C
主题中讨论的其他器件:PCM5122

您好!

我制作了一个基于 PCM2707的 I2S 转换器、之后是 PCM5122 DAC、并面临不规则回放。

我的操作系统是 Windows 8。

该器件被列为 USB 音频 DAC、但以相同的方式/停止并恢复播放1-2秒

原因可能是什么?

谢谢、此致、

Sumesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumesh、

    我不知道会导致这种情况的明显问题。  您的 USB 端口是否为您的系统提供所需的电流? PC 是否正确检测到设备?  此外、您还可以确认 I2S 信号是否连续且 DAC 停止播放、或者 PCM2707是否正在停止数字输出。  这将有助于确定是2707还是 PCM5122。

    您的系统原理图也很有用。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复。 昨天、我检查了 PCB 的每个布线、发现一条接地布线显示与另一条接地布线的差值为0.1V。 我将这些迹线连接在一起、它开始持续工作...!!! 感觉 happy...it 听起来很棒… 谢谢你。

    谢谢、此致、

    Sumesh