This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5421-Q1:TAS5421-Q1问题:在 SDA-SCL 和 GND 之间测得7欧姆

Guru**** 2477005 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5421-Q1, TAS5421EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/812712/tas5421-q1-tas5421-q1-problem-7-ohms-measured-between-sda-scl-and-gnd

器件型号:TAS5421-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS5421EVM、Strike

大家好、

我使用的 TAS5421-Q1没有 I2C 和故障输出。

在这种情况下,技术文档 SLOS814D 告诉我们:

第8.2.2.1.3页:"如果系统中没有微控制器,则可以在没有 I 2 C 通信的情况下使用该器件。 在这种情况下、将 SDA 和 SCL 引脚连接到3.3V

第8.2.2.1.4页:" 如果 FAULT 引脚未向应用中的系统微控制器报告,请将其连接至 GND。"

因此、我根据给出的指示连接了这些引脚。


我的模块有一个3V6 (TPS70936)的辅助电源,我直接连接 SDA 和 SCL。 故障连接至 GND
但对于某些器件、上电时会出现问题(16.8V):TAS5421无法启动。 在研究电路时、I 能够突出显示 SDA-SCL 和 GND (7欧姆)之间的短路。
问:你是否确认第8.2.2.1段中的信息?

感谢您的回答。

J.M. Thoorens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean-Michel、

    是否确定3.6Vdc 在启动电源时没有电压尖峰会对 SDA 和 SCL 引脚进行过压?  这可能会导致这些引脚上出现一些泄漏 、并被视为低电阻。   设备可能已损坏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gregg、
    我相信这一点很重要。 因此、我在 距 TAS5421不到一英寸的位置安装了 TPS70936、但一些样本在启动时仍然失败...
    我没有 TAS5421EVM 来测试第8.2.2.1.3段所述的配置(SDA-SCL、带0 Ω 上拉电阻器)。
    我的问题仍然存在。
    问题 n°2:通过在 SDA-SCL 引脚上小心地添加4.7k 上拉电阻器,在启动序列期间是否可以避免出现任何错误的意外?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jean-Michel、

    仍然可能存在短路电压脉冲、看起来 ESD 冲击不需要太多的时间。  添加电阻器表明在启动时会发生什么情况。  这些电阻器会阻止电流流动、因此过压不会损坏器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg、

    您绝对正确、我们绝不会受到 ESD 冲击的影响、我在我的模块上、您在 TAS5421EVM 上。

    因此、我将把这些被遗忘的上拉电阻器添加到 SLOS814D 第8.2.2.1.3页 、并解决我的问题。

    此致、

    J.M Thoorens