主题中讨论的其他器件: TAS5421EVM、Strike
大家好、
我使用的 TAS5421-Q1没有 I2C 和故障输出。
在这种情况下,技术文档 SLOS814D 告诉我们:
第8.2.2.1.3页:"如果系统中没有微控制器,则可以在没有 I 2 C 通信的情况下使用该器件。 在这种情况下、将 SDA 和 SCL 引脚连接到3.3V
第8.2.2.1.4页:" 如果 FAULT 引脚未向应用中的系统微控制器报告,请将其连接至 GND。"
因此、我根据给出的指示连接了这些引脚。
我的模块有一个3V6 (TPS70936)的辅助电源,我直接连接 SDA 和 SCL。 故障连接至 GND
但对于某些器件、上电时会出现问题(16.8V):TAS5421无法启动。 在研究电路时、I 能够突出显示 SDA-SCL 和 GND (7欧姆)之间的短路。
问:你是否确认第8.2.2.1段中的信息?
感谢您的回答。
J.M. Thoorens