This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1679:电源

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1679, OPA1664

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/802199/opa1679-power-supply

器件型号:OPA1679
主题中讨论的其他器件: OPA1664

您好!

我能否为 OPA1679提供3.3V 电压。 我想使用它、但 I-m 不确定它是否可以在3.3V 至 GND 电压下工作、因为在数据表中、据说我需要4.5V、分别为+-2.25V。

Stephan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephan、

    否、OPA1679的最小工作电源电压如表6.3中所示。  因此、它不能使用单个+3.3V 电源运行。  

    另一个 TI 四路音频运算放大器可由低至+3V 的单电源 OPA1664供电。 您可以在此处找到数据表:

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa1662.pdf

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程