This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于低阻抗功率放大器的单端到差分音频前置放大器

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TL074, OPA1622, LME49724, LMH6552, LM4990, LM4951A, LM4952, LM4950, LM4752

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/801472/single-ended-to-differential-audio-preamplifier-for-low-impedance-power-amplifier

主题中讨论的其他器件:TL074OPA1622LME49724LMH6552LM4990LM4951ALM4952LM4950LM4752

您好!

我正在寻找合适的 IC 来处理四个音频4V 单端输入信号、并为每个信号获取 一个差分输出信号(可能)

以获得增益)来驱动(在线路驱动器模式下)具有极低输入阻抗(最小80欧姆)的 OEM 放大器。

每个差分信号的输出将被限制在6V 峰间值。

电源电压将是汽车的12V 电压。

在我看来、这是电流的想法、但 TL074不合适、因为输出会由于流向负载的高电流而下降。

我必须做的是前置放大器、但我在寻找合适的放大器时遇到了一些困难。

到目前为止、我发现了一些 TI IC 运算放大器、例如:

- OPA1622似乎符合我的需求、我看到它可以处理大约80mA 的输出电流、而不会显著降低输出摆幅。 但对于我的项目预算而言、成本相当高。

- LME49724 可能是完美的、但我在数据表中看到的最小负载为600欧姆、我担心会将其与 OEM 放大器的低阻抗配合使用

有人可以告诉我、我是否在朝着正确的方向前进、并可能帮助我找到合适的解决方案?

提前感谢您的帮助和时间  

此致

Jonata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jonata、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    您能否查看一下 LMH6552、并告诉我它是否适合您?

    此外、我将添加一些可能对您的应用有用的文档:

    www.ti.com/.../sbaa264a.pdf
    www.ti.com/.../sbaa246a.pdf
    www.ti.com/.../sbaa265.pdf

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    非常感谢您的反馈。  

    我已经看到了 LMH6552的数据表、它是一款非常适合我的应用的 IC。  

    唯一的缺点是由于具有高频能力、IC 成本非常高。 我应该使用其中的4个 IC、BOM 成本将超过预算。

    作为一种权变措施、我想使用 AB 类低功耗(大约1W) BTL 音频放大器。 到目前为止,我已经找到了 LM4990 (完美,但最大电压仅为5V)

    或 TDA7052A/N2、112 (但已停产)。  

    目前、我正在阅读您推荐的应用手册。

    非常感谢您的观看。

    Jonata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonata、

    您可以尝试此方案:

    e2e.ti.com/.../jonata.TSC

    这只是一个示例电路。 最终、可能会选择更强的晶体管、或者晶体管可能需要冷却。 此外、C1和 C2可能应该增加。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jonata、

    LM4951A 可作为 LM4990的替代产品、它支持更高的电源电压(9V):

    www.ti.com/.../LM4951A

    如果您正在寻找12V 电平、LM4952、LM4950或 LM4752可能是其他解决方案。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    非常感谢您的建议和时间。 我已经看到、这是一种巧妙的解决方案

    获取驱动负载所需的电流。

    到目前为止、我想考虑一个 IC 解决方案、我正在考虑 采用 Luis 推荐的 LM4950TS。  

    不过、我会记住您的原理图以满足任何需求。

    非常感谢您的帮助。

    Jonata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    非常感谢您提供建议的器件型号。 我已经看过数据表和 LM4950、尽管尺寸大、功耗比所需的小、但似乎具有应用所需的所有特性。 我可以使用我们的外部组件获得 IC 解决方案。
    在接下来的几天里、我将制作一个手工制作的原型、我将告诉您。

    非常感谢你的帮助。
    Jonata