请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/810293/tpa3111d1-input-capacitor-function
器件型号:TPA3111D1大家好、
数据表显示 INN 和 INP 的额定电压范围为-0.3V 至6.3V。 如果在输入引脚上放置一个隔直电容器、则 INN 和 INP 的电压将低于0V 或低于-0.3V。 可以发表一些意见吗?
2.客户希望使用 TPA3111D1放大50Hz 电源 频率信号以驱动变压器。 TPA3111D1可以执行此应用吗? 等效阻抗为100欧姆。
谢谢你