This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1:输入电容器功能

Guru**** 2475895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3111D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/810293/tpa3111d1-input-capacitor-function

器件型号:TPA3111D1

大家好、

数据表显示 INN 和 INP 的额定电压范围为-0.3V 至6.3V。 如果在输入引脚上放置一个隔直电容器、则 INN 和 INP 的电压将低于0V 或低于-0.3V。 可以发表一些意见吗?

2.客户希望使用 TPA3111D1放大50Hz 电源 频率信号以驱动变压器。 TPA3111D1可以执行此应用吗?  等效阻抗为100欧姆。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    INN 和 INP 引脚上有内部3V 偏置电压。

    2.如果 电源用作输入信号、我认为功率输入电流会超过内部放大器的限值。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    输入电流限制是多少? 我在数据表中找不到此信息?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    输入 Vrms 应低于2V rms。

    此致、

    Derek