请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3254EVM-K 主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3254、 TLV320AIC3262、 TLV320AIC3268
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我正在寻找能够执行噪声消除和 Eco 消除的编解码器。
根据 TLV320AIC3254 Q1的数据表、此编解码器 IC 能够通过使用纯路径执行这两种功能、但 TLV320AIC3254 (正在供货)没有此功能。
在 TLV320AIC3254EVM-K 中、未指定要使用哪个 IC、因此我对用于噪声消除和生态消除的 EVM 模块性能感到困惑。
您能为我提供这方面的指导吗?您还能建议 EVM 模块、它可以执行上述功能;如果它具有 D 类放大器、则将是一流的。