This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TLV320AIC3254EVM-K:TLV320AIC3254EVM-K 能够实现噪声消除和生态消除?

Guru**** 2476035 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254, TLV320AIC3254EVM-K, TLV320AIC3262, TLV320AIC3268

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/812473/ccs-tlv320aic3254evm-k-tlv320aic3254evm-k-is-able-to-do-noise-cancellation-and-eco-cancellation

器件型号:TLV320AIC3254EVM-K
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3254TLV320AIC3262TLV320AIC3268

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我正在寻找能够执行噪声消除和 Eco 消除的编解码器。

根据 TLV320AIC3254 Q1的数据表、此编解码器 IC 能够通过使用纯路径执行这两种功能、但 TLV320AIC3254 (正在供货)没有此功能。

在 TLV320AIC3254EVM-K 中、未指定要使用哪个 IC、因此我对用于噪声消除和生态消除的 EVM 模块性能感到困惑。

您能为我提供这方面的指导吗?您还能建议 EVM 模块、它可以执行上述功能;如果它具有 D 类放大器、则将是一流的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看 TLV320AIC3262或 TLV320AIC3268。  这些器件具有比 AIC3254更高的处理能力、并且还集成了 D 类功能。

    请注意、虽然这些编解码器中的 mini-DSP 器件具有运行一阶 AEC 和 ANC 算法的处理功能(MIPS/MHz)、但许多现代设计在设计中也采用了功率更高的音频处理器来执行更高级的处理。  此外、正如您将在论坛上的许多文章中看到的、我们不主动支持在 TLV320AIC 系列器件上开发或调试这些算法。