This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM:TAS5825MEVM 测试期间出现硬件 ID 错误

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/801918/tas5825mevm-hardware-id-error-during-tas5825mevm-test

器件型号:TAS5825MEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5825M

您好~

我的客户正在使用 PPS3工具测试 TAS5825M EVM。

当他执行“系统检查”项目时,硬件 ID 的错误消息显示如下。

这种错误会由于什么原因发生?

硬件 ID 检查到底是什么?

请检查一下

谢谢你

此致

Anthony 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    您的客户看到的实际上不是错误或任何硬件问题。 这只是一个警告。 您的客户只能忽略它。

    TAS5825M 上有一个包含硬件 ID 的 EEPROM。 如果显示该警告、则可能未正确对其进行编程。

    Andy