This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2559:TAS2559 PurePath 控制台3调优

Guru**** 2892840 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2555, TAS2557, TAS2559

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/798403/tas2559-tas2559-purepath-console-3-tuning

器件型号:TAS2559
主题中讨论的其他器件:TAS2555TAS2557
你(们)好
1.在“智能放大器”菜单中,有一个“泄漏检测”功能,如下所示。
我可以设置低-高 Hz 和衰减水平。 您可以使用该函数精确控制什么? 请解释一下。
2.在“智能放大器”菜单中,有一个“低音混合”功能,如下所示。
我 可以设置 Bassmix 频率和低音混合启用值。 您可以使用该函数精确控制什么? 您能解释一下此功能的具体作用吗?
同样、"智能放大器"菜单具有以下"保护调优"菜单。
如果您选中"仅前馈保护"、它对保护功能有什么影响?
此外、选中"立体声链接"与不选中"立体声链接"之间有何区别?
请检查一下。
谢谢你
此致
Anthony 先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    让我为问题1和问题2收集一些信息。
    关于问题3:前馈保护是仅基于扬声器特征参数的扬声器保护方案。 该模式不使用 IV 感应反馈作为扬声器保护算法的输入、而是仅使用预测扬声器应如何工作的方法。
    立体声链接可在通道之间启用链接、因为您可以看到启用或禁用它将影响器件 A 和 B

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivan、
    感谢您的回复。
    我的问题1或2是否得到确认?
    请检查一下。
    谢谢你
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    很抱歉耽误您的回答。 以下是有关前两项的其他信息:
    1:泄漏检测用于防止扬声器盒中出现泄漏时可能损坏扬声器。 当对扬声器进行特性描述时、将对其频率响应进行建模、并基于该模型对扬声器保护算法进行建模。 如您在任何偏移与频率间的关系图中所见、在特定频率下存在偏移峰值。 当扬声器盒中存在泄漏时、该峰值可在频率上或下移。 如果发生这种情况、则未建模的过度偏移可能会损坏扬声器。
    为了防止这种情况发生、泄漏检测可配置为当偏移峰值(正在跟踪)超出由较低和较高频率设置的窗口时、通过 Atten (dB)将输出信号衰减、 假设偏移峰值超出此范围、则扬声器盒中存在泄漏。
    如果不需要此功能、您只需将 Atten (dB)设置为0dB、无论上下值如何、都不会应用衰减。

    2.低音混合基本上仅为低于给定 BassMix 频率的信号混合左右声道数据。 在低频时、耳部无法跟踪音频、以了解音频是从左方向还是从右方向发出。 一些应用使用具有良好低音响应的扬声器和具有不那么好低音响应的接收器、BassMix 将通过将低频信号发送到扬声器来帮助接收器重现低频信号。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Ivan、我如何使用 IV 感应反馈来保护扬声器? 当芯片被配置为 ROM 模式2时、这是否被自动启用?

    此致、
    -Adonis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adonis、

    当器件配置为智能放大器模式(模式3)时、IV 感应反馈用于扬声器保护。 在此模式下、嵌入式处理器使用 IV 检测数据来执行扬声器保护算法。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    这是否意味着不需要扬声器的热特性和偏移特性、因为反馈环路将处理保护?

    仅供参考、我使用的是 TAS2555音频芯片。

    感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adonis、

    扬声器表征是必需的。 让我进一步解释一下:
    每次使用不同的扬声器时、都必须执行扬声器特征评定。 通过运行特性分析、该器件从扬声器行为中获取重要参数、并对其阻抗、偏移和 SPL 进行建模。
    收集完所有数据后、会将其馈送到扬声器保护算法中。 该器件将根据扬声器频率响应调整输出信号、从而不会暴露在过热或超偏移等潜在危险事件中。
    它还通过 IV 感应反馈跟踪扬声器行为、这可确保扬声器受到保护、即使由于温度上升或直流失调而导致扬声器特性发生变化。

    我们提供了一些介绍智能放大器器件工作原理的文档、如下所示:
    -快速入门指南: www.ti.com/.../slaa757.pdf
    -扬声器保护算法: www.ti.com/.../slaa857.pdf
    -调优指南: www.ti.com/.../slaa751.pdf

    随着新一代智能放大器的发布以及其他增强功能的推出、扬声器保护算法也在不断变化。 因此、TAS2559/TAS2557的算法比 TAS2555新。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivan、

    感谢您的解释。

    我目前只有用于该芯片的评估模块。 是否可以在没有学习板2 (LB2)的情况下获得扬声器特性?

    如果我从这个话题的最初询问中得到解决,我也很抱歉,如果我有任何问题,我将打开另一个话题。

    此致、
    - Adonis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adonis、

    遗憾的是、如果没有学习板2、则无法完成扬声器特性描述。 对于特性化过程中的某些步骤、可以从数据表中获取一些扬声器规格值、但仍需要电路板来完成。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器