大家好、这是 Park。
尝试使用 TLV320AICEVM GUI 软件工具时出现问题。
选择 GUI 程序3104version 后、程序显示"Connect USB"
GUI 工具和 USB 驱动程序是 TI 网站上列出的文件、已正确下载。
TI 韩国工程师确认程序已正确安装。
设备管理器中显示的设置状态与数据表中显示的状态相同。
如何解决此问题? 我希望你们提出了许多解决问题的方法。
我希望您能找到一个快速解决方案。
感谢你的客气。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、这是 Park。
尝试使用 TLV320AICEVM GUI 软件工具时出现问题。
选择 GUI 程序3104version 后、程序显示"Connect USB"
GUI 工具和 USB 驱动程序是 TI 网站上列出的文件、已正确下载。
TI 韩国工程师确认程序已正确安装。
设备管理器中显示的设置状态与数据表中显示的状态相同。
如何解决此问题? 我希望你们提出了许多解决问题的方法。
我希望您能找到一个快速解决方案。
感谢你的客气。
JUNGHWAN 公园
请检查 USBMODEVM SW-2上开关的位置
除 开关6和开关8外、所有开关都应设置为"LO"(左)。
您能否确认这是您的情况?
如果开关处于错误位置、 请从 USB MODEVM 上断开 USB 电缆、然后重新连接。 如果电路板被识别且加载了固件、D2将亮起。
此外、 当您下载驱动程序时、 您是如何安装它们的? 您运行的是哪个版本的 Windows?
此致、
-Steve Wilson
SW-2
-->除 Switch8外,所有开关都设置为 LO,因此我将开关6设置为 HI。
--> D2灯正确亮起。
ㄴ 但尚未解决。
我在 www.ti.com/.../TLV320AIC3104EVM-K 上下载了驱动程序
我下载了上面的两项内容。
我的窗口版本是7。
USB-MODEVM_Vista&7.inf 文件单击鼠标右键、然后安装。
GUI 由故障排除兼容性问题安装,然后安装良好。