This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104EVM-K:TLV320AIC3104EVM GUI 工具 USB 连接问题

Guru**** 2473880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/810597/tlv320aic3104evm-k-tlv320aic3104evm-gui-tools-usb-connection-issue

器件型号:TLV320AIC3104EVM-K

大家好、这是 Park。

尝试使用 TLV320AICEVM GUI 软件工具时出现问题。

选择 GUI 程序3104version 后、程序显示"Connect USB"

GUI 工具和 USB 驱动程序是 TI 网站上列出的文件、已正确下载。

TI 韩国工程师确认程序已正确安装。

设备管理器中显示的设置状态与数据表中显示的状态相同。

如何解决此问题? 我希望你们提出了许多解决问题的方法。

我希望您能找到一个快速解决方案。

感谢你的客气。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JUNGHWAN 公园  

    请检查 USBMODEVM SW-2上开关的位置  

    除 开关6和开关8外、所有开关都应设置为"LO"(左)。  

    您能否确认这是您的情况?  

    如果开关处于错误位置、 请从 USB MODEVM 上断开 USB 电缆、然后重新连接。  如果电路板被识别且加载了固件、D2将亮起。  

    此外、 当您下载驱动程序时、 您是如何安装它们的?  您运行的是哪个版本的 Windows?

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SW-2

    -->除 Switch8外,所有开关都设置为 LO,因此我将开关6设置为 HI。

    --> D2灯正确亮起。

    ㄴ 但尚未解决。

    我在 www.ti.com/.../TLV320AIC3104EVM-K 上下载了驱动程序

    我下载了上面的两项内容。

    我的窗口版本是7。

    USB-MODEVM_Vista&7.inf 文件单击鼠标右键、然后安装。

    GUI 由故障排除兼容性问题安装,然后安装良好。