This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2037D1:输入 IN+&放大器的逻辑电平;关断模式期间 IN-

Guru**** 2473440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2037D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/811479/tpa2037d1-logic-level-of-inputs-in-in--during-shutdown-mode

器件型号:TPA2037D1

你好

我有一个应用、其中 MP3解码器 IC (VS1003)可以通过3.5mm 辅助插孔驱动外部扬声器、也可以通过 TPA2037D1放大器驱动 PCB 上的扬声器。 当检测到3.5mm 插孔时、我计划将放大器 EN 引脚设置为低电平以将其关闭、因为在这种情况下使用的是外部扬声器。 请参阅随附的原理图。  

在关断模式下、放大器(TPA2037D1) IN+和 IN-引脚(A1、C1)的逻辑电平是多少? 它们是否被钳位到特定值或是否具有高阻抗? 如果它们被钳制到特定值、这将会产生问题、因为这会影响通过外部扬声器的播放。  

此外、如果 TI 有任何产品或建议或 MP3解码器 IC、我们很乐意倾听您的意见。 当前使用的是 VS1003 IC。  


谢谢!
浆果

e2e.ti.com/.../audioIC.pdf



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Berry、

    在关断期间、输入不会被偏置、并且阻抗应与激活模式相同(因为此器件中的增益是固定的)。

    遗憾的是、没有 MP3解码器 IC、我们有一些器件可用于处理 MP3解码、但您需要实现它。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan

    感谢您的反馈、这回答了我的问题。 不过、我想知道 IN+和 IN-的阻抗是多少? 我在数据表中找不到该信息。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    浆果、

    该值显示在 数据表第3页的"电气特性"表中。 实际上、它显示了使能(150kOhm)和禁用(75kOhm)状态的特定值。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ivan、不知怎么说、我早些时候错过了这个。  

    此致、
    浆果