你好
我有一个应用、其中 MP3解码器 IC (VS1003)可以通过3.5mm 辅助插孔驱动外部扬声器、也可以通过 TPA2037D1放大器驱动 PCB 上的扬声器。 当检测到3.5mm 插孔时、我计划将放大器 EN 引脚设置为低电平以将其关闭、因为在这种情况下使用的是外部扬声器。 请参阅随附的原理图。
在关断模式下、放大器(TPA2037D1) IN+和 IN-引脚(A1、C1)的逻辑电平是多少? 它们是否被钳位到特定值或是否具有高阻抗? 如果它们被钳制到特定值、这将会产生问题、因为这会影响通过外部扬声器的播放。
此外、如果 TI 有任何产品或建议或 MP3解码器 IC、我们很乐意倾听您的意见。 当前使用的是 VS1003 IC。
谢谢!
浆果