This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:PCM5102A 时钟错误恢复的行为

Guru**** 2472650 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A, PCM5102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/800477/pcm5102a-the-behavior-of-pcm5102a-clk-error-recovery

器件型号:PCM5102A
主题中讨论的其他器件: PCM5102

您好、专业人士、

我的客户对 PCM5102A 时钟错误恢复的行为有疑问。

他的理解是、当通过 I2S 输入指示(打开)检测到 CLK 错误时、PCM5102A 变为 STANDBYMODE。 之后、PCM5102将在检测到 I2S 输入时正常运行。

这种理解是否正确?

此致、

Kazuki Kuramochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    是的、请参阅以下提及。

    此外、请参阅以下链接、了解恢复正常运行时的噪声问题。

    PCM5102:在 Android 音乐播放器中暂停和播放音乐时发出噼啪声
    http://e2e-ti-com.telligentsaas.net/support/audio/f/6/t/765759

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi-San、

    Kato-San 正确、器件将在发生时钟错误后进入待机状态、如您所述。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kato-San、Paul-San、

    感谢您的快速回复。
    我明白了。

    此致、
    Kazuki Kuramochi