请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM5102A 主题中讨论的其他器件: PCM5102
您好、专业人士、
我的客户对 PCM5102A 时钟错误恢复的行为有疑问。
他的理解是、当通过 I2S 输入指示(打开)检测到 CLK 错误时、PCM5102A 变为 STANDBYMODE。 之后、PCM5102将在检测到 I2S 输入时正常运行。
这种理解是否正确?
此致、
Kazuki Kuramochi